问题描述:
ATV61,ATV71设置了“给定2切换”为LI*,且LI*已经激活,但“给定2通道”为未配置,此时的有效给定通道是?所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器解决方法:
ATV61/71设置了“给定2切换”为LI*,且LI*已经激活为1,但“给定2通道”为未配置,此时的有效给定通道是“给定2通道”,但速度为0。

是否有帮助?




我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV61/71设置了“给定2切换”为LI*,且LI*已经激活为1,但“给定2通道”为未配置,此时的有效给定通道是“给定2通道”,但速度为0。

是否有帮助?