我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器和ATV61、ATV71变频器3线控制时能否使用端子加减速功能?

问题描述:
ATV630、ATV930和ATV61、ATV71变频器3线控制时能否使用端子加减速功能?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器; ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630,ATV930和ATV61,ATV71变频器3线控制时可以使用端子加减速功能,接线时除了启动和停止的数字输入外,还需要2个数字输入来实现加速和减速功能。

手册上的“3线控制不能使用此加速类型”,是指3线控制时不能使用第2种操作类型也就是双操作键这种类型。