我们今天能为您提供什么帮助?

如果变频器选的制动电阻的功率不够是否可以通过并联的方式来增加制动电阻?

问题描述:
如果变频器选的制动电阻的功率不够是否可以通过并联的方式来增加制动电阻?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

制动电阻同样阻值的,类型不同功率相差很大,如果类型选的不正确,并联的效果也不明显,并联制动电阻可以增大制动电流从而提高制动功率,但应注意制动电阻的总阻值不能低于变频器要求的最低阻值,保证不要超过 IGBT(制动用IGBT)能承受的电流极限。