我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器能否直接从面板查看最近修改过的参数?

问题描述:
ATV61,ATV71变频器能否直接从面板查看最近修改过的参数?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

如果是变频器自带的简易面板,无法查看最近修改过的参数。
如果有中文面板,在F4键上方显示Quick的时候,按一下F4键,访问快速导航菜单中的【最近10次修改】,就可以看到最近10次修改过的参数。