我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61、ATV71变频器在PID调节时,MODBUS通讯运行和PID内部给定如何设参数?
问题描述:
ATV61,ATV71在PID调节时MODBUS通讯运行和PID内部给定如何设参数?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

把组合模式设置为隔离通道,命令通道设置MODBUS,PID内部给定分配设置为YES。把内部给定值写在MODBUS地址11920中就可以了。