我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器通过通讯控制时,通讯中断后再恢复能通过通讯复位通讯故障么?

问题描述:
ATV61,ATV71变频器通过通讯控制时,通讯中断后再恢复能通过通讯复位通讯故障么?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

ATV61,ATV71变频器通过通讯控制时,通讯中断再恢复后,可以通过命令字来复位通讯故障。

如果使用的是组合模式,可以往命令字里写16#0080复位故障;

如果是IO模式,需要根据变频器故障管理菜单里故障复位参数所分配的内部位,再把命令字里相应的位置1来复位故障。