问题描述:
ATV61,ATV71大功率的变频器使用外部电源给风机供电时,接线应注意什么?所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器解决方法:
ATV61,ATV71内部的风机需使用外部电源供电时,应将外部电源接到变频器的接线端子R0\T0\S0上,然后再将由端子R0\T0\S0引出的电缆由端子X4该接到端子X1上,把原来接到端子X1的电缆接到端子X4上。
是否有帮助?




我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATV61,ATV71内部的风机需使用外部电源供电时,应将外部电源接到变频器的接线端子R0\T0\S0上,然后再将由端子R0\T0\S0引出的电缆由端子X4该接到端子X1上,把原来接到端子X1的电缆接到端子X4上。
是否有帮助?