我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61、ATV71变频器怎么解决“加减速”功能与“预置速度”功能的冲突?
问题描述:
ATV61,ATV71变频器怎么解决“加减速”功能与“预置速度”功能的冲突?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

ATV61,ATV71变频器里“加减速”功能是通过给定2通道来实现的、该功能的优先级高于“预置速度”,启用“加减速”功能后、“预置速度”功能将失去作用;此时可以将“给定2切换”设置为一个逻辑输入端子、该端子外接一个开关量信号,“给定2通道”设置为加减速;给定切换端子断开时、给定1通道有效,但“预置速度”的优先级高于给定1通道,所以将启用“预置速度”功能;给定切换端子闭合时、给定2通道有效,也即“加减速”功能启用。