我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61、ATV71变频器的PID内部给定设置为nO,Fr1为图形终端时(Fr1给定有效),实际的PID如何给定?
问题描述:
ATV61,ATV71 PID内部给定rPI为nO,Fr1为图形终端时(Fr1给定有效),实际的PID给定按什么值给定的?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

实际的PID给定值按照内部给定rPI的值来给。
注:Fr1为其他方式,如AI1时,则PID给定值按照AI1的值来给。