ATV61、ATV71变频器走DeviceNet通讯,上电之后显示CNF或EPF2故障,如何排查?
问题描述:
ATV61,ATV71变频器使用DeviceNet通讯卡,上电之后显示CNF(网络故障)或EPF2(网络输入的外部故障)故障?所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器解决方法:
默认的设置会触发这两个故障,用来提醒用户注意网络故障时停车功能的设置。如果工艺及安全允许,可将[1.8故障管理]菜单中,将[通讯故障管理]子菜单中的[网络故障管理]参数和[外部故障]子菜单中的[外部故障分配]参数配置为以下值可避免调机时报这两种故障:
[忽略故障]
[按停机类型设置停机]
[切换至低效运行速度]
[保持速度]
是否有帮助?




需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。