我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61、ATV71变频器的多电机模式,通过通讯调整参数时需要注意什么?
问题描述:
ATV61,ATV71多电机模式,通过通讯调整参数时需要注意什么?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

ATV61,ATV71多电机模式启用后,通过通讯调整某套电机里的参数后,如果切换到另一台电机再切换过来,该参数需要重新通过通讯设置,比如ACC、DEC等。