我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
多个连接至同一总线的ATV61、ATV71变频器与一个图形终端如何进行通讯?
问题描述:
多个连接至同一总线的ATV61,ATV71变频器与一个图形终端如何进行通讯?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

(一)在变频器【1.9 通讯】(COM-)中设置【Modbus 地址】(Add)设定范围1-247。这种模式下,变频器使用的端子旁的Modbus 总线插口,由于图形显示终端的只能使用19200 的波特率,所以不要修改变频器Modbus 口波特率的出厂设置。(Modbus 口波特率的出厂设置是19200)。

(二)设置图形终端的多点模式

1.在图(1)的开机画面下按回车键进入多点模式。
图1

2.按ENT 键进入MULTIPOINT ADDRESSES 界面如图(2) 所示:
图2

3.在图(3)中选择从站的地址号选择完成后,会在方框中出现一个对勾表示确认已选择,选择后按ESC 键退出。
图3

例:如果有两个变频器,地址为2 和4 选择完成后则如图(4) 所示:
图4

4.按ESC 键进入MULTIPOINT SCREEN 界面如图(5) 所示:
图5

5.按F1 键返回MULTIPOINT ADDRESSES 界面:

多点连接可访问变频器的所有参数,面板上的Stop 键对所有连接的变频器都有效,按下将停止所有连接的变频器。