ATV61、ATV71变频器使用端子加减速功能,加减速的斜坡是由加速时间ACC和减速时间DEC定义的吗?
问题描述:
ATV61,ATV71变频器端子定义为加减速功能,加减速的斜坡是由【加速时间】ACC和【减速时间】DEC定义的吗?应该如何定义?所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器解决方法:
ATV61/71变频器加减速功能中的【加减分配】USP和【减速分配】dSP是受【加速时间】ACC、【减速时间】DEC控制的,需要注意:给定附近加减速功能中的【加速分配】US1和【减速分配】dS1的斜坡不受【加速时间】ACC、【减速时间】DEC控制,而是受【第2加速时间】AC2、【第2减速时间】dE2限制的。
是否有帮助?