我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61,ATV71变频器使用端子加减速功能,加速端子给信号时,为什么变频器还是运转最低频率?

问题描述:
ATV61,ATV71变频器1.7【应用功能】中定义了加减速功能,加速分配和减速分配都定义在端子上,加速端子和运行命令都是高电平时,为什么变频器的输出还是最低转速?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

检查发现:此时客户的减速端子也是高电平,因为减速端子优先级高于加速端子,所有变频器无法加速。