我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器控制方式为组合通道或隔离通道时,可以通过命令字的某些位定义预置速度或者其它开关量功能吗?

问题描述:
ATV61,ATV71变频器1.6【组合模式】中定义了组合通道或者隔离通道,可以通过命令字CMD的某些位定义预置速度或者其它开关量功能吗?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

可以,CMD的后5位总是可以自由定义的。