我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器的访问等级中4种权限的功能分别是什么?

问题描述:
ATV61,ATV71访问等级,四种权限的功能是什么?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

(1) 基本权限bAS
基本权限在【主菜单】下只能访问1~5 菜单项,在【变频器菜单】下的子菜单只能访问1.1,1.2,1.3,1.11,1.12; 并且一个输入只能分配一个功能,权限访问等级最低。
(2) 标准权限Std(出厂设置)
标准权限在【主菜单】下可访问1~6 菜单项,在【变频器菜单】下的子菜单可访问 1.1~1.13;一个输入只能分配一个功能,能够完成变频器设置菜单里的常用功能的参数设置,权限访问等级一般。
(3)高级权限Adu
高级权限可访问在【主菜单】和【变频器菜单】下的所有菜单,一个输入可分配多个功能,能够完成变频器设置菜单里的大多数功能的参数设置,权限访问等级较高。
(4)专家权限EPr
专家权限不但可访问在【主菜单】和【变频器菜单】下所有菜单,还可以访问一些附加参数(如产品复位【RP】和冷态定子电阻【rSM】),一个输入可分配多个功能,能够完成变频器设置菜单里的全部功能的参数设置,权限访问等级最高。

1.jpg