我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器通讯参数COM.SCANNER INPUT和COM.SCANNER OUTPUT如何理解?

问题描述:
怎么理解ATV61,ATV71里面的COM.SCANNER INPUT和COM.SCANNER OUTPUT?

所属产品线:
ATV61变频器

解决方法:

这里的INPUT 和OUTPUT 是从上位主站(如PLC)的角度去看的。INPUT是上位主站输入,即变频器给上位主站发送的数据,OUTPUT是上位主站输出,即变频器接受上位主站发来的数据。