我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61、ATV71变频器的Drivecom流程第2和3部分为什么有2种状态字?
问题描述:
ATV61,ATV71的Drivecom流程第2和3部分为什么有2种状态字?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

Drivecom流程开始时,ETA状态字可能显示16#**40(NST)或16#**50(NST);发了16#0006后,ETA状态字可能显示 16#**21(NLP)或16#**31(RDY),16#**40和16#**21是在主回路没有电且控制回路有电时的显示,16#**50和 16#**31则是在主回路有电时的显示。

Drivecom流程.jpg