我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器modbus通讯时,使用地址8501、8502或8601、8602有什么区别?

问题描述:
ATV61,ATV71modbus通讯时8501/8502和8601/8602有什么区别?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

8501和8601都可以发命令,8502中给定的是频率,8602中给定的是转速。由于地址是连续的,为了方便编程,一般8502做为给定时用8501做为命令,8602做为给定时用8601做为命令。