我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61、ATV71变频器当PID反馈分配设置为网络AI时,如何通过FR1通讯的方式设置PID给定值?
问题描述:
ATV61,ATV71当PID反馈分配设置为网络AI时,如何通过FR1通讯的方式设置PID给定值?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

第一种情况当采用modbus通讯时:必须首先将FR1设置为Modbus,然后再将网络AI通道选择Modbus,PID给定值地址PISP为8503,PID反馈值地址A1U1为5281。

第二种情况当采用Canopen通讯:两者没有设置的先后顺序,PID给定值地址PISP为2037/4,PID反馈值地址A1U1为2016/52。