SoMove连接ATV61,ATV71变频器之后,为什么不能使用软件上的命令面板控制变频器?
问题描述:
Somove连接ATV61,ATV71变频器之后,为什么不能使用软件上的命令面板控制变频器?所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器解决方法:
这是由于ATV61/71变频器命令通道是由图形终端控制时与软件里命令面板控制产生冲突造成的,解决方法,将当前控制的命令通道改为其他控制即可。
是否有帮助?




这是由于ATV61/71变频器命令通道是由图形终端控制时与软件里命令面板控制产生冲突造成的,解决方法,将当前控制的命令通道改为其他控制即可。
是否有帮助?