FA345942
FA345942
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61、ATV71变频器的Profibus-DP通讯卡VW3A3307的9针接头管脚定义是怎样的?
问题描述:
ATV61、ATV71变频器的Profibus-DP通讯卡VW3A3307的9针接头管脚定义是怎样的?
所属产品线:
ATV61变频器
解决方法:
VW3A3307的9针接头管脚定义如下:
首次发布日期:
2018/4/20
修订日期:
2024/7/9
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ATV61变频器
探索更多
范围:
ATV61变频器