问题描述:
用ATV61、ATV71变频器的图形终端插口做通讯时需要注意什么?所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器解决方法:
用ATV61、ATV71的图形终端插口做通讯时需要注意:
1.该网口是一个RS485标准的RJ45母头网口。
2.该网口只能使用Modbus协议,Modbus格式固定为8E1。
3.该网口的Modbus地址跟网络Modbus地址一致。
是否有帮助?




我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
用ATV61、ATV71的图形终端插口做通讯时需要注意:
1.该网口是一个RS485标准的RJ45母头网口。
2.该网口只能使用Modbus协议,Modbus格式固定为8E1。
3.该网口的Modbus地址跟网络Modbus地址一致。
是否有帮助?