我们今天能为您提供什么帮助?

ATV71、ATV61变频器面板上监视的主电源电压Uln为何与仪表测量进线的电压不一致?

问题描述:
ATV71,ATV61面板上监视的主电源电压Uln为何与仪表测量进线的电压不一致?

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

Uln值是从直流母线折算的主电源电压,它在运行或停车时可能会变化。

在再生制动过程中,DC母线电压会升高,而在重载启动加速过程中,DC母线电压会降低,由此造成Uln值的变化。