MT空气断路器订单中“框架电流”与“互感器额定值”必须一样吗?
问题描述:
MT空气断路器订单中“框架电流”与“互感器额定值”必须一样吗?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
“框架电流”又称壳架等级额定电流,代表断路器的外形大小,以此断路器的最大额定电流表示。“互感器额定值”指在规定条件下,保证断路器正常工作的电流,又称脱扣器额定电流。
MT订单中“框架电流”与“互感器额定值”不是必须一样的。“互感器额定值”≤“框架电流”。
可选择电流互感器电流值如下表格所示:
| 分断能力 | 框架电流(A) | 互感器额定值(A) |
| N(N1) | 630 | 400、630 |
| 800 | 400、630、800 | |
| 1000 | 400、630、800、1000 | |
| 1250 | 630、800、1000、1250 | |
| 1600 | 800、1000、1250、1600 | |
| H(N1除外) | 800 | 400、630、800 |
| 1000 | 400、630、800、1000 | |
| 1250 | 630、800、1000、1250 | |
| 1600 | 800、1000、1250、1600 | |
| 2000 | 1000、1250、1600、2000 | |
| 2500 | 1250、1600、2000、2500 | |
| 3200 | 1600、2000、2500、3200 | |
| 4000 | 2000、2500、3200、4000 | |
| 4000b | 2000、2500、3200、4000 | |
| 5000 | 2500、3200、4000、5000 | |
| 6300 | 3200、4000、5000、6300 |
是否有帮助?