我们今天能为您提供什么帮助?

EA9C45和新的MGNEA9C45有何区别?

所属产品线:
Easy 9 剩余电流动作保护断路器

解决方法:

EA9C45系列产品在2009年进行过一次升级,升级后产品订货号前面加上MGN,其主要参数比较如下:


EA9C45MGNEA9C45
产品描述剩余电流动作保护断路器剩余电流动作保护断路器
动作类别电子式AC类电子式AC类
额定电流6/10/16/20/25/326/10/16/20/25/32/40
剩余动作电流30mA30mA
分断能力4.5kA4.5kA
接线能力10mm2及以下的导线16mm2及以下的导线
进线方式上进下出上进下出


其产品外观变动如图所示: