我们今天能为您提供什么帮助?

Vigirex互感器有哪些安装方式?

所属产品线:
Vigirex 漏电故障保护继电器

解决方法:
A型封闭式环形电流互感器 OA型分裂式环形电流互感器 矩形互感器
以加固方式安装在vigirex继电器后面

TA30,PA50

/ /
装于对称DIN导轨上

TA30,PA50,IA80,MA120

/ /
平面板、槽板或轮廓板

TA30,PA50,1A80,MA120,SA200

POA,GOA

/
安装在电缆上

IA80,MA120,SA200,GA300

/ 280x155,470x160
安装在母线上 / / 280x155,470x160