我们今天能为您提供什么帮助?

XB2系列能不能定制标牌?

问题描述:
XB2系列能不能定制标牌?

所属产品线:
Harmony XB2

解决方法:

XB2系列可以定制标牌,定制的型号有以下选择:

8×27标签(与ZB2BZ32C配合使用)

黑底白字:ZBY06000BC

白底黑字:ZBY06000WC

18×27标签(与ZB2BZ33C配合使用)

黑底白字:ZBY506000BC

30×40标牌

红底白字:ZB2BY06000RC

黄底黑字:ZB2BY06000YC

白底黑字:ZB2BY06000WC

30×40圆底标牌

红底白字:ZB2BYR06000RC

需要将上述型号填写进定制图纸,并按照定制图纸的规则进行定制。

定制图纸请联系授权代理商索取。