我们今天能为您提供什么帮助?

RM22和RM35电流继电器能承受量程外的电流是多少,能承受多长时间?

问题描述:
RM22和RM35电流继电器能承受量程外的电流是多少,能承受多长时间?

所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:

短时过载时间,小于3S

接线端子
E1-M
E2-M
E3-M
RM35JA31MW
400mA for <3s
1000mA for <3s
2200mA for <3s
RM35JA32MW
4A for <3s
12A for <3s
20A for <3s
RM22JA21MR
900mA for <3s
1400mA for <3s
2000mA for <3s
RM22JA31MR
900mA for <3s
1400mA for <3s
2000mA for <3s
RM35JA32MR
4A for <3s
12A for <3s
20A for <3s
RM35JA32MT
4A for <3s
12A for <3s
20A for <3s


长时间过载

接线端子
E1-M
E2-M
E3-M
RM35JA31MW
360mA 900mA
2000mA
RM35JA32MW
2A
7.5A
17A
RM22JA21MR
800mA
1200mA
1600mA
RM22JA31MR
800mA
1200mA
1600mA
RM35JA32MR
2A
7.5A
17A
RM35JA32MT 2A 7.5A 17A