我们今天能为您提供什么帮助?

时间继电器表盘在上电状态调整是否有效?

问题描述:
时间继电器表盘在上电状态调整是否有效?

所属产品线:
Harmony 时间继电器

解决方法:

REXL*、RE48*、RE7*系列时间继电器,断电延时功能继电器,在通电状态调整时间设定值立即生效,其余功能时间继电器参考下方表格:

时间范围调整 具体时间调整 备注
RE48 无效 有效
REXL 无效 有效
RE7 有效 无效 先调整具体时间,再调整时间范围,设置生效。