我们今天能为您提供什么帮助?

RSL1P**U的工作电压和控制电路电压为什么不一致?

问题描述:
RSL1P**U的工作电压和控制电路电压为什么不一致?

所属产品线:
Harmony 电磁式继电器

解决方法:

RSL1P**U的型号包括一个底座RSLZ***和一个继电器RSL1AB4**。控制电路电压指的是继电器的线圈电压,工作电压指的是接入底座的电压。继电器只有直流控制,但是底座可以将交流电转化为直流电,所以控制电压标注的是DC而工作电压标注的是AC/DC。