我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:NSXm拔动手柄固定式锁定设备如何安装?
问题描述:
NSXm拔动手柄固定式锁定设备如何安装。

所属产品线:
Compact NSXm

解决方法:

固定式锁定设备可以将断路器锁在分闸或者合闸位置。先将断路器分闸,把固定式锁定设备打开到展开状态,并插入到拔动手柄上方凹槽内,用螺丝将固定式锁定设备紧固在断路器上,放下挡片,在锁孔中挂1-3把直径4-8mm的挂锁,即可将断路器锁于分闸位置。如果要将断路器锁于合闸位置,那么先取下挂锁,翻开挡片,将断路器操作至合闸位置,放下挡片,再将挂锁悬挂于锁孔内,即可将断路器锁于合闸位置。