我们今天能为您提供什么帮助?

Video:NSXm延伸旋转手柄如何安装?

问题描述:
NSXm延伸旋转手柄如何安装。

所属产品线:
Compact NSXm

解决方法:

伸旋转手柄包括基座、延伸杆、尖端、旋转手柄。首先将断路器的手柄拨到分闸位置,拆除前面盖固定螺丝,取下前面盖,将基座扣在前面盖上,通过前面盖背面三个自攻螺丝孔固定基座,再将前面盖装回到断路器,然后固定好前面盖螺丝。然后安装延伸杆,将延伸杆截取到与断路器安装位置相适长度,用内六角扳手将延伸杆固定。安装尖端,注意尖端顶部方向应垂直向下,用内六角扳手将尖端固定。接下来安装旋转手柄,注意实际安装前请按照NSXm样本开孔图进行柜门开孔。