我们今天能为您提供什么帮助?

Video:NSXm的SD脱扣指示触点如何安装与测试?

问题描述:
NSXm的SD脱扣指示触点如何安装与测试。

所属产品线:
Compact NSXm

解决方法:

松开断路器前面板的紧固螺钉,将前面板打开,把SD脱扣指示触点卡装于断路器内部标有SD记号的凹槽内,听到“咔”一声,表示SD脱扣指示触点已经安装到位。取一只PZ1螺丝刀,3根线径0.5-1.5mm2的导线,分别接入SD脱扣指示触点的1、2、4号端子,此3个端子分别对应公共端、常闭、常开。接好后将导线捋顺至断路器右上角,盖上前面盖。接下来进行测试,将1号端子导线与4号端子导线连接电源及红色指示灯,代表断路器有故障或脱扣发生。将断路器合闸,此时红灯不亮,按下断路器的红色trip按钮,断路器脱扣,SD脱扣指示触点动作,红灯亮,测试成功。