我们今天能为您提供什么帮助?

Video:NSXm的MX分励线圈如何安装与测试?

问题描述:
NSXm的MX分励线圈如何安装与测试。

所属产品线:
Compact NSXm

解决方法:

松开断路器前面板的紧固螺钉,将前面板打开,把MX分励线圈卡装于断路器内部标有MX/MN记号的凹槽内,听到“咔”一声,表示MX分励线圈已经安装到位。取一只PZ1螺丝刀,2根线径0.5-1.5mm2的导线,分别接入MX分励线圈的C1、C2端子。接好后将导线捋顺至断路器左下角,盖上前面盖。接下来进行测试,将C1、C2端子导线连接电源及常开按钮,注意如果线圈是直流的,那么C2端为正极,C1端为负极;如果线圈是交流的,那么C1、C2端没有极性。将断路器合闸,按下按钮,断路器脱扣,测试成功。