Vijeo Designer中如何设置一个动画对象在页面上旋转?
问题描述:
Vijeo Designer中如何设置一个动画对象在页面上旋转?所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
如图所示:动画属性的设置分为以下四部分
【A】:指定用于旋转动画的变量,可以是内部变量,也可以是外部变量。赋值可以是数值输入,可以是读取外部设备的值,可以是脚本复制。
【B】:控制变量的最小值与最大值,这些数值必须是 -2147483648 与 2147483647 之间的整数。
【C】:旋转角度,将对象的初始位置作为起始点(0 度),键入【始】和【至】角度值。 这些值必须是 -32768 到 32767 之间的整数。如果是只转一圈,则该数的范围是-360至360。
正数使对象顺时针旋转,负数使对象逆时针旋转。
对象旋转的角度由指定变量的值和该变量的数值范围以及旋转角度范围共同决定。 以下图片示例中,INT04的值0—100,与旋转角度0—180成线性关系。
【D】:旋转中心,距对象中心的偏移量。触摸屏的左上角坐标为(0,0),横坐标向左增加,纵坐标向下增加。每小格的长度为20。
首先找到物体中心点的相对坐标(0,0)则A点相对于O点的坐标为(-20,-40),B点相对于O点的坐标为(-20,40),C点相对于O点的坐标为(20,0)
该实例所示为绕着点逆时针旋转180°。


是否有帮助?