我们今天能为您提供什么帮助?

触摸屏HMIGTO2300与罗克韦尔PLC通讯,协议是Ethernet/IP协议,在IO管理器中右侧的设备选的 Controllogix,变量地址怎样定义?

问题描述:
触摸屏HMIGTO2300与罗克韦尔PLC通讯,协议是Ethernet/IP协议,在IO管理器中右侧的设备选的 Controllogix,变量地址怎样定义?

所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

在RSLogix5000软件中需要建立Tag名称,Tag类型,并且将Tag名称规划到一个文件号上

1, Tag名称:为Tag建立一个名称,此名称并不需要和VJD中的变量名称对应。

2, Tag类型:选择下面类型中的一种,在VJD中也选择相应的数据类型

BOOL (32-bit data type)

INT (word data type)

DINT (dword data type)

SINT (byte data type)

REAL (float data type)

数组元素的范围在:0~999,如果不设置数组元素的个数,那么就默认是一个元素。

3,文件号:将Tag名称规划到一个文件号上,两个Tag不?以有相同的文件号。