我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Designer V6.1软件可以安装在Win7 64位操作系统上并且可以正常使用,但是安装V6.1的Hotfix或者Service Pack以后,VJD软件无法打开,为什么?

问题描述:
Vijeo Designer V6.1软件可以安装在Win7 64位操作系统上并且可以正常使用,但是安装V6.1的Hotfix或者Service Pack以后,VJD软件无法打开,为什么?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

Vijeo Designer V6.1软件需要安装微软的Net Framework 3.5,但是V6.1的Hotfix或者Service Pack需要在操作系统上安装Net Framework 4.0。