我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
怎样在Vijeo Designer软件的脚本中实现两个变量的互相取反?
问题描述:
怎样在Vijeo Designer软件的脚本中实现两个变量的互相取反?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

当BOOL01=1是,BOOL02=0;当BOOL01=0是,BOOL02=1,请见下面脚本

int a=0;

int b=0;

a=BOOL01.getIntValue();

b=BOOL02.getIntValue();

if (a==1)

{

BOOL02.write(0);

}

else

{

BOOL02.write(1);

}