我们今天能为您提供什么帮助?

对于HMI GXO3501来讲,如果用Vijeo Designer V6.2之后,能否用V6.1再下载项目文件?

问题描述:
对于HMI GXO3501来讲,如果用Vijeo Designer V6.2之后,能否用V6.1再下载项目文件?

所属产品线:
Magelis GXO

解决方法:

不可以,如果是其它HMI(具有USB)可以用U盘的方式进行下载。但是HMI GXO3501没有办法下载,其只有Min USB口。如果遇到这种情况,要么升级软件,要么返回至售后用特殊电缆刷低Runtime版本。