我们今天能为您提供什么帮助?

数据记录组的存储方式选择的是SRAM,是否可以使用USB电缆连接触摸屏,并在数据管理工具中将SRAM中的数据读取到PC上来?

问题描述:
数据记录组的存储方式选择的是SRAM,是否可以使用USB电缆连接触摸屏,并在数据管理工具中将SRAM中的数据读取到PC上来?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

不可以,无论在数据记录组的存储方式中选择“SRAM”还是“SRAM和文件”,一旦在数据管理工具中的数据位置选择了“主驱动器”就无法读取数据记录的信息,如下图

这是因为1,数据管理工具当进行数据传输时会锁定数据记录文件(也就是存储在第二驱动器或者可选驱动器中的数据记录文件),SRAM中的数据将隐藏,直至文件被解锁。2,数据记录只能保存在第二驱动器或者可选驱动器中。

所以无法直接读取SRAM中的数据记录,如果想使用Mini USB或者标准USB下载电缆连接触摸屏从屏上读取数据记录,那么需要有以下设置

1, 数据记录组的存储方式是“SRAM和文件”

2, 数据管理工具设置如下,数据位置选择“可选驱动器”

3, 其实原理是数据记录先保存到SRAM中,如果设置的条数是100条,那么满100条就会溢出到第二驱动器或者可选驱动器中,同时SRAM中的这100条就被删除,使用Mini USB电缆或者标准USB电缆直接连接触摸屏使用数据管理工具读取的数据记录其实是从第二驱动或者可选驱动器中读取出来的