我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
摄像机的图像是否能直接在XBT GT5340上显示?
问题描述:
摄像机的图像是否能直接在XBT GT5340上显示?

所属产品线:
Magelis XBT GT

解决方法:

不可以,首先需要连接好摄像机并在Target1属性栏中启用“视频”功能,然后在画面中插入“视频”,选择“显示实况”或者“播放文件”,还可以在摄像机旁添加一些具备“播放”、“停止”“开始视频”……等功能的按钮。