问题描述:
在HMI不同目标机器之间怎么实现变量共享?所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
1、 分别在各个目标属性中,设置【数据共享】为【启用】
2、 在目标变量设置【共享】为【读/写】或【只读】
3、 在脚本、变量和表达式域中引用共享变量:TargetName.VariableName
如:要引用Target1中的arm01的变量:Target.arm01
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
1、 分别在各个目标属性中,设置【数据共享】为【启用】
2、 在目标变量设置【共享】为【读/写】或【只读】
3、 在脚本、变量和表达式域中引用共享变量:TargetName.VariableName
如:要引用Target1中的arm01的变量:Target.arm01
是否有帮助?