我们今天能为您提供什么帮助?

在HMI不同目标机器之间怎么实现输入互斥?

问题描述:
在HMI不同目标机器之间怎么实现输入互斥?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

1、创建二个或二个以上的目标之后,在工程属性设置【输入同步】为【启用】。

2、在输入管理器属性中,选择一个目标用于控制互斥输入。选择的作为输入管理器的目标必须启用【数据共享】。 在输入管理器的目标属性中,设置【数据共享】为【启用】。

3、为了限制画面处于互斥输入状态的时间,请选择【静止状态超时】复选框并且设定时间(分)。