我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Designer报警设置中,可以设置INT类型变量的上限或者下限,是否可以在报警信息中显示变量的值与时间戳呢?

问题描述:
Vijeo Designer报警设置中,可以设置INT类型变量的上限或者下限,是否可以在报警信息中显示变量的值与时间戳呢?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

Vijeo Designer V6.1开始,可以再报警信息中显示变量值以及报警发生的时间戳,在报警组勾选“动态信息”,在报警信息中右键单击添加变量或者时间戳,如下图: