我们今天能为您提供什么帮助?

怎样在触摸屏的Runtime中添加安全性用户和修改用户的密码?

问题描述:
怎样在触摸屏的Runtime中添加安全性用户和修改用户的密码?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

Vijeo Designer软件中放置一个安全控件就可以解决问题,在工具箱文件夹――安全性

PasswordChange控件可以修改用户的密码,此控件在修改用户的密码之前必须先登陆要修改的用户。

UserManager控件可以修改用户的密码,也可以添加删除用户,此控件在修改用户之前不需要登陆用户。