我们今天能为您提供什么帮助?

设置Vijeo Designer ‘Air客户端,对平板或智能手机有什么要求?

问题描述:
设置Vijeo Designer ‘Air客户端,对平板或智能手机有什么要求?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

您可以设置平板或 Android 操作系统不低于 2.3.3 的智能手机作为 Vijeo Design'Air 客户端

还可以设置 iOS iPadiPhoneiPod touch默认操作系统)操作系统不低于 6.0 的平板或智能手机作为 Vijeo Design'Air 客户端。