我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
使用平板和智能手机访问目标机器上Vijeo Designer用户应用程序,有哪些功能?功能之间又有什么不一样?
问题描述:
使用平板和智能手机访问目标机器上Vijeo Designer用户应用程序,有哪些功能?功能之间又有什么不一样?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

Vijeo Design'Air PlusVijeo Design'Air功能。

Vijeo Design'Air Plus – 该功能使操作员可以访问 Vijeo Designer 用户应用程序并使用高级图形兼容性在平板/智能手机上显示数据。用户也可以在平板/智能手机上监视和更改用户应用程序中的值。

Vijeo Design'Air – 该功能让操作员可使用平板/智能手机通过WiFi 无线、3G4G LTE 网络在 Runtime 中去浏览、控制目标机器并进行交互。

Vijeo Design’Air Vijeo Design’Air Plus 不能同时连接到同一台目标机器。