我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何将Vijeo Designer软件中的数据记录文件或配方文件转换为.csv或.txt文件?
问题描述:
如何将Vijeo Designer软件中的数据记录文件或配方文件转换为.csv或.txt文件?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

可以使用Vijeo Designer软件自带的“Vijeo Designer Data Manager”工具进行数据转换,操作步骤如下:

1.打开“Vijeo Designer Data Manager”工具。在 Windows 的开始菜单中,选择Schneider-Electric——Vijeo-Designer——工具——Vijeo Designer Data Manager,然后点击“Vijeo Designer Data Manager”工具。


2.在打开的“Vijeo Designer Data Manager”工具窗口,点击【媒体】下拉列表,选择【本地文件】,然后点击【下一步】。

3.选择【转换配方或数据记录文件】,并点击【下一步】。

4.在转换文件窗口中,按需求配置转换设置。

5.点击【转换】来转换文件。