我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XBTGT4000/5000/6000/7000和XBTGK5330的辅助AUX输入/输出接口的是如何接线的?
问题描述:
XBTGT4000/5000/6000/7000和XBTGK5330的辅助AUX输入/输出接口的是如何接线的?

所属产品线:
Magelis XBT GT

解决方法:

此AUX接口用于外部复位、报警输出、蜂鸣器输出或声音输出的。
当接外部复位输入信号时接线如下图所示:
当接外部报警输出,蜂鸣器输出或声音输出时接线如下图所示: